This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:使用具有32kB 内存的 NVOCMP 驱动程序。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, BLE-STACK, CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1351381/cc1354p10-using-nvocmp-driver-with-32-kb-memory

器件型号:CC1354P10
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigBLE-STACK

您好!

我在 CC1354中使用以下系统配置来实现 NVOCMP 功能。

我没有看到 在工具中配置了 NVOCMP_NVPAGES。 我们应该在哪里配置它? 对于内部闪存中的 NVS、应使用哪个驱动程序>