This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:具有 Wi-SUN 1.1 LFN 堆栈的 TI 边界路由器和路由器节点 Wi-SUN 1.0

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1354462/cc1352p7-ti-border-router-and-router-node-wi-sun-1-0-with-wi-sun-1-1-lfn-stack

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:Wi-SUN

你好。
其他 Wi-SUN 芯片制造商提供 Wi-SUN 1.1堆栈。 (docs.silabs.com/.../)
它提供 Wi-SUN 1.1有限功能节点(LFN)支持。 CAN LFN 与德州仪器路由器节点通信?

https://sunmaysky.blogspot.com/2021/08/interoperability-test-between-silicon.html 就是一项有关这方面的研究。

LFN、德州仪器如何更改路由器节点和边界路由器以进行 Wi-SUN 通信?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 尚不支持 WiSUN 1.1标准和 LFN 节点、但我们紧密参与了 WiSUN 联盟的活动、在董事会中拥有一席之地。 我们正在继续投资 WiSUN 技术、但目前无法评价 TI WiSUN 解决方案的未来路线图版本。