This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:我想知道如何从 LPSTK-CC1352R 的新附加传感器输入处读取模拟引脚

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1354706/lpstk-cc1352r-i-want-to-know-how-to-read-the-analog-pin-for-a-new-additional-sensor-input-from-the-lpstk-cc1352r

器件型号:LPSTK-CC1352R

您好、TI 团队:

我使用 LPSTK-CC1352R 和传感器示例。 我想编辑此代码、这样我就可以插入一个新传感器、其输入到模拟引脚是我所需要的。 我想知道如何对此进行编码、因为我不知道如何调用这些引脚。 请不要参考 Resource Explorer 中的"添加传感器"课程、因为该课程不提供任何相关信息。

谢谢!

此致、

普赫拉吉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Singh、不妨看一下 TI 驱动程序示例中使用的单通道 ADC 示例:

    dev.ti.com/.../node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Erling、这更有意义。 我会让你知道它是怎样的。  

    再次感谢您!

    此致、

    普赫拉吉·辛格