This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何提高传感器控制器中的 ADC 分辨率?

Guru**** 2476895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1355323/cc1352p-how-to-increase-adc-resolution-in-sensor-controller

器件型号:CC1352P

您好!

如果不调用  adcDisableInputScaling (),  当 ADC 输入引脚连接到 VCC (3.3V )时,adcReadFifo()的输出电容似乎为3058。 对于12位 ADC、满量程读数 应该高达我预期的4096。 但对于精密测量来说、这仍然不多。 我的问题是:

1) 1)是否有办法微调输入缩放以充分利用12位分辨率? 可能需要外部增益放大器的帮助?

2) 2)如果有什么过采样可以帮助? 在 Sensor Controller Studio 随附的多通道连续采样示例中、每个通道收集256个样本、然后将其传输到应用 MCU。 这样、这可以增加多少位分辨率?

谢谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiyong、

    输入缩放比是固定的、如所示。 它只能被禁用、不能被调谐。

    此致、

    亚瑟