This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:修改射频回波示例以允许跟踪 RSSI。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1355726/launchxl-cc1310-modifying-the-rf-echo-examples-to-allow-for-tracking-the-rssi

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310

大家好、我正在尝试修改 TI CC1310 Launchpad 的 ti_nortos 射频回波示例、以便测量接收器上的 RSSI、然后将其传输回发送器。

我目前被设置到 RSSI 在数据条目中的位置。 它似乎不在代码中。 这是添加到数据段还是这需要修改数据条目类型。

此外、根据示例中的注释、数据条目仅存储1个字节。 这是真的吗?

有人能解释一下如何在代码中访问和使用长度和状态字节吗? 此外、程序顶部的数据条目的数量限制为2。

感谢您的帮助。

托林