This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:如何实现交换机天线回调功能

Guru**** 2606445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1355862/cc1352r-how-to-implement-switch-antenna-callback-function

器件型号:CC1352R

您好!

请您给我建议如何实现 rfDriverCallbackAntennaSwitching 函数?

我有用于双频带天线的 SKY13370。 它由输入 F1和 F2控制。 该输入连接到 CC1352R1上的 DIO8和 DIO9。

当 DIO8为高电平时、它为1G、当 DIO9为高电平时、它为2.4G。  

它在单模式1G 或2.4G 下工作正常。 但我想使用 DMM。

谢谢!