This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:CC1312PSIP

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1356762/cc1312psip-cc1312psip

器件型号:CC1312PSIP

当然、以下是您的文本措辞:

"在 CC1312系列中、其他器件提供了从内部 LDO 或直流/直流(外部电感器)为 VDDR_RF 供电的灵活性。 但 CC1312PSIP 的数据表仅提及 DC/DC 选项。

关于这一点、我有两个问题:

  1. 是否可以使用内部 LDO 关闭直流/直流转换器为 VDDR_RF 供电?
  2. 如果使用 LDO、预计功率会增加多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.可以关闭直流/直流稳压器、但这样会增加电流消耗。

    2.直流 /直流稳流电流消耗的优势约为1.8/VDDS