This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:TI Wi-SUN:CAN't 在 pySpinel CLI 上键入字母"B"

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1356439/lp-em-cc1354p10-ti-wi-sun-can-t-type-letter-b-on-pyspinel-cli

器件型号:LP-EM-CC1354P10
主题中讨论的其他器件:Wi-SUN

大家好、

我将关注 TI Wi-SUN 的基本示例。

我让一个 LP1354P10运行 ns_br 示例、让另一个 LP1354P10运行 ns_node 示例。

我可以成功启动网络、但我无法使用以字母"b"开头的命令、也无法在命令行的任何部分中使用该字母。 例如:

IPv6地址为2020:abcd::212:4b00:32a8:be61,但当我尝试在 CLI 中使用它的地址时,缺少字母"b",地址仍为2020:ACD::212:400:32a8:E61。

对可能发生的情况有任何想法吗?

谢谢!

此致、
爱德华多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    您是否可以使用其他 SSH 客户端/终端程序?

    我们刚刚尝试过,我们确实可以写字母"b":

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我尝试过其他终端程序、但没有任何效果。

    我使用了 Ubuntu 20.04中的默认终端、也使用了 Terminator 终端。 我正在使用 我的 Zsh 和卸载它,但仍然没有任何工作。

    是否有可能将字母"b"用于其他用途?
    我可以键入大写的"B"。

    此致、
    爱德华多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更新:

    我曾在 TI_WiSun_STACK_01_00_06分支处头部分离。 现在、我切换到了 origin/release (01_00_07)、现在它可以正常工作了、我可以键入"b"而不会出现任何问题。

    setup_pyspinel.sh 从 simplelink7.40核对改为01_00_06。 切换到01_00_07似乎已经解决了该问题、但有趣的是、请查看这些标签之间的区别是什么。

    此致、
    爱德华多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    您可以在此处查看差异: https://github.com/TexasInstruments/ti-wisunfan-pyspinel/compare/TI_WiSUN_STACK_01_00_06...TI_WiSUN_STACK_01_00_07

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    查看您发送给我的链接、我可以检查一下、我认为是什么导致了标签01_00_06上的问题:

    spinel_cli.py 代码上的这一更改修复了这个错误。 我发现有人在 该链接上运行 python 文件时也遇到了这个问题

    不管怎样、最后一个分支看起来已经修复了这个问题。 我建议将/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/tools/ti_wisunfan/setup_pyspinel 文件更改为标签01_00_07、而不是01_00_06、否则接受 Wi-SUN 基础知识培训的任何人也可能会遇到此问题。

    感谢您的关注和帮助、Arthur。 我可以关闭该主题。

    此致、
    爱德华多。