This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:公共地址模式未运行

Guru**** 2605855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1355256/launchxl-cc1352r1-public-address-mode-does-not-run

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

您好!

我有一个项目 DMM 154 Senosr Remote Display。 该项目无法在具有地址模式公共地址的 DevKit 上运行。 我可以扫描我的设备、但连接失败、并且超时。

当我将地址模式切换到具有公共 ID 的 RPA 时、可以正常工作。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Tomáš

    您正在使用哪个 SDK 版本?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    simplelink_cc13xx_xx26xx_sdk_7_40_00_77

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Tomáš

    我使用了具有公共 ID 和公共广播的 RPA、并且在这两种情况下都可以使用 SimpleLink Connect 应用程序进行连接。

    您要尝试通过什么器件和应用连接到 CC1352?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 iPhone XR 上使用 BLE Scanner 应用程序。 奇怪的是、它在一段时间前就开始工作了。 但我不知道问题在哪里、因为我使用原始示例应用程序而没有进行一些更改。 我更新了 SimpleLink SDK、但我想这并不是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Tomáš

    我在周围有更多蓝牙设备的环境中再次尝试过、但在两种情况下都仍然可以正常工作。

    您是否可以使用 BTool.exe (在我们的 SDK 中)来查看它是否也无法连接?

    此致、

    亚瑟