This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:使用 cc112X 的150-154Mhz 杂散?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1120, CC1121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1357151/cc1120-150-154mhz-murs-using-cc112x

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC1125CC1121

我正在实施无线电、以便在150-154Mhz 的 MURS 频带上运行。 如果尝试使用这些频率、请查看 CC1121子手册以联系 TI。 我想知道问题是什么、因为数据表指定的操作低至137Mhz、但缺少任何其他细节。 我还会考虑评估 CC1120或 CC1125、但这些数据表未提及低于169Mhz 的操作。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无线电验证通常在监管标准 ISM 频段中执行、此处为169 MHz。 除了在监管 ISM 频段进行全面的无线电验证之外、还在频段限值进行无线电测试、数据表中规定了该限值。

    我会从169 MHz 处的标准参考设计开始、然后将其用作基本设计。 然后可针对-154 MHz 调整寄存器设置。