This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:868MHz ang 2.4GHz 时可实现真正的双频带同步 RX

Guru**** 2605995 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1358282/cc1354p10-true-dual-band-simultaneous-rx-on-868mhz-ang-2-4ghz

器件型号:CC1354P10

您好!

我们考虑在真正的双频带(低于1GHz + 2.4GHz)应用中使用 CC1354P10、以在专有模式下实现异步协议。

我在参考手册的第47页找到了相关声明:"CC1354x10器件是真正的双频带无线电、具有针对低于1 GHz 的单独射频路径
和2.4GHz 运行"的视频。

第62页的数据表中提供了相反的声明:"双频带和多协议解决方案是通过分时的无线电访问实现的、透明地处理
射频驱动器和双模管理器查看应用中的无线电配置。"

是否可以将 CC1354P10配置为在868MHz 2.4GHz 等两个频段上同时接收?

如果是这样,如何指定单个设置(bw、center freq、...) 滤波器呢?

在 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP 结构中、我无法找到该结构的收发器选择。