This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:定制板上的 CC1312PSIP 芯片新项目设置错误解决方案

Guru**** 2558640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1357440/cc1312psip-cc1312psip-chip-on-custom-board-new-project-setup-error-resolution

器件型号:CC1312PSIP

我创建了一个新项目、并将代码从 LaunchPad 项目中复制过来。  我曾尝试将放入 Build Settings 目录以查找文件。  然而,有这么多,似乎这应该是没有必要的。  例如,我相信可以在顶级目录中搜索所需的文件,并无需指定其下面的子目录。  不过、在原始项目中、它们是可以编译和运行的。  这个项目使用的是 ti15_4stack、我在项目目录中有一个 software_stack/ti15_4stack 的目录、就像旧文件中一样。  其中的某些文件(例如 NV/CRC.c)需要其他地方的 crc.h 文件。  我对为什么会发生这种情况感到困惑。  是否有一种简单的方法可以获取使项目编译所需的所有依赖项?

谢谢!

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果您在 SDK 示例目录中的.projectspec 文件或示例工作区中的.cproject 文件中、您可以看到正在导入的所有文件。 不过、这不包括源代码中包含的文件(未导入 CCS 工作区的文件)。

    如果您使用的是 TI 15.4-Stack、则您的项目依赖于 TI 15.4-Stack 目录中的文件和库、但在大多数情况下、您不会对这些文件进行任何更改。

    您是否看到我们推出了 SDK 构建器、通过该构建器、您可以仅使用所选的组件来安装 SDK? 如果转至 Resource Explorer -> Wireless Connectivity -> Embedded Software 并按下 SimpleLink CC13xx_CC26xx SDK 旁边的三个点、则可以选择 Download and Install。 现在、您将只能安装带有 TI 15.4-Stack 和相关组件的 SDK。 如果您使用 Git 来跟踪整个 SDK、这至少会减少 SDK 中的文件数量!

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marie、我的确安装了 SDK、而且我正在使用它。  我决定创建一个新工程、并使用我为要尝试使用的工程创建的 syscfg。  因为所有的依赖项都已经存在、所以这种方法有效。  我的确需要 15.4堆栈的副本、因为我必须进行一些简单的更改才能将信息报告给我的应用程序。  感谢你的帮助。

    凯文