This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:TI-15.4 STACK-GATEWAY-LINUX-SDK -运行预编译的收集器应用程序时出错。

Guru**** 2605855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1357530/cc1352p7-ti-15-4-stack-gateway-linux-sdk---error-running-prebuilt-collector-application

器件型号:TI-15.4 STACK-GATEWAY-LINUX-SDK

iotadmin@HP-ProDesk:~/ti/ti154stack_linux_x64_4_40_00_03/prebuilt/bin ./run_collector.sh  
iotadmin@HP-ProDesk:~/ti/ti154stack_linux_x64_4_40_00_03/prebuilt/bin 设备复位后没有收到复位响应
0)./host_collector (+0x1f74f)[0x6190bc01f74f]
1)./host_collector (+0x1f8ba)[0x6190bc01f8ba]
2)./host_collector (+0x21e45)[0x6190bc021e45]
3)./host_collector (+0x21dcf)[0x6190bc021dcf]
4)./host_collector (+0x1b422)[0x6190bc01b422]
5)./host_collector (+0x1b495)[0x6190bc01b495]
6)./host_collector (+0x19432)[0x6190bc019432]
7)./host_collector (+0x65c3)[0x6190bc0065c3]
8)./host_collector (+0xfc44)[0x6190bc00fc44]
9)./host_collector (+0x4490)[0x6190bc004490]
10)/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (+0x2a1ca)[0x70147a42a1cA]
11)/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (__libc_start_main+0x8b)[0x70147a42a28b]
12)./host_collector (+0x348a)[0x6190bc00348a]

我们在这一问题上停留了几天,现在任何帮助都将受到赞赏。