This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:用于检查邻居的 Wi-SUN pySpinel 命令

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1357867/lp-em-cc1354p10-wi-sun-pyspinel-command-to-check-neighbors

器件型号:LP-EM-CC1354P10
主题中讨论的其他器件:Wi-SUN

大家好、

在我至少有1个边界路由器和2个路由器节点的 Wi-SUN 网络中、是否可以在路由器节点中使用 pySpinel 中的任何命令来检查网络中是否有另一个路由器节点?

因为这是一个网状网络,我认为节点能够以某种方式检测到彼此存在,所以我想知道是否有任何命令或其他方法可以验证这一点。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    两个 RN 是否在范围内(邻居)?

    可以尝试 numconnecteddevices 命令。

    如果它们是最近的邻居、您还应该能够在 MAC 邻居表中查找它们。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    我无法执行 numconnected connecteddevices 命令:

    此致、
    爱德华多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    遗憾的是、我们没有此类 RN 命令。

    如果知道要查找的对等器件的 MAC 或 IP 地址、可以尝试向其发送 ping。  

    谢谢、

    M·H