This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:单独的灵敏度差异、CRC 错误

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1351300/cc1101-individual-difference-of-sensitivity-crc-error

器件型号:CC1101
主题中讨论的其他器件: CC1150

尊敬的专家:

我的客户生产的一些产品在315MHz 频段内使用 CC1150作为发送器并使用 CC1101作为接收器进行通信。

您能回答以下三个问题吗?

[关于第一季度、第二季度]
我认为这取决于无线电的设置、但接收端的灵敏度(允许正常通信的无线电波强度)约为-10至-55 dBm。
问题1:此灵敏度有多大的个体差异?
问题2:目前、在相同的电路和相同的设置下、已确认了超过6dB 的个体差异、但这通常在预期范围内吗?
如果您能为我们提供分布图等、我们将不胜感激、因为参考数据很好。

[关于 Q3]
当同一系统中的无线电波强度衰减很少(以1dB 为步长)时、在通信范围内有些区域会频繁发生 CRC 错误。

衰减器衰减设置= 1 (弱无线电波)至65 (强无线电波)
1~9:发生通信错误
10~42、46~55:可通信
43~45:CRC 错误频繁发生
56~65:发生通信错误

在 AGC 功能切换的位置、通信可能变得不稳定。
如果您更改对讲机的 AGC 相关设置、点也会更改。 然而、上下颠倒并不能消除 CRC 错误的发生、这非常麻烦。
问题3:您能否告诉我、我是否正确理解这种现象(它是否是 AGC 的影响)、以及是否有对策?

此致、
o h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、左侧、

    我与一位同事重复检查了这一点、所以我的目标是明天回答。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zack、

    对不起你。 有任何更新吗?

    此致、
    o h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我想这取决于无线电的设置,但接收端的灵敏度(允许正常通信的无线电波强度)约为-10到-55 dBm。[/报价]

    这听起来很奇怪。 如果您查看数据表、会发现灵敏度远远优于此值。

    Unknown 说:
    当同一系统中的无线电波强度衰减很少(步长为1dB)时、在通信范围内有一些区域会频繁发生 CRC 错误。

    这也有点奇怪。

    一些可能的原因:

    -印刷电路板的布局很差,灵敏度差

    -设置不符合建议

    -您的板已收到 ESD 事件

    -您的天线非常差。

    您是否使用 SmartRF Studio 中提供的一些设置进行了测试?

    您是否在多个电路板上进行了相同的测量

    您是否测量了灵敏度传导?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TheGhostOf:

    感谢您的支持。

    我们将与客户共享这些信息。
    如果我有任何反馈、我会联系您。

    此致、
    o h