This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:电池供电的 ns_coap_node 和 RTC 使用情况

Guru**** 2474930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1359283/cc1352p7-battery-powered-ns_coap_node-and-rtc-usage

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:Wi-SUN

你好。
我正在使用一个使用 Wi-SUN ns_CoAP_node 应用每天只发送几次数据的系统。 在此系统中、CoAP 节点将由电池供电。

在当前状态下、ns_CoAP_node 应用消耗的电流过多、无法由电池供电。

此外、CoAP 节点将安装在难以触及的位置。

为了延长电池寿命、我希望 CoAP 节点在大多数时间保持待机模式。

如何使用 CC1352P7 RTC 模块将 ns_CoAP_node 示例应用程序置于待机模式?

在此应用中、处理 RTC 中断的方法应该是什么?

是否有使用 RTC 的示例应用?


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WiSUN FAN 1.0不支持睡眠节点。 如果您确实关闭了路由器节点的电源、则在您重新启动该节点时、该节点需要重新加入网络。 在这种情况下、或许使用15.4堆栈和星形网络就是一种解决方案?  https://www.ti.com/lit/an/swra782/swra782.pdf