This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310在1V8 1.8V 下运行

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1359817/cc1310-cc1310-operating-on-1v8-1-8v

器件型号:CC1310

我们要将在3V3下运作良好的 CC1310设计转换为1V8、并认为我们需要将 VDDS 和 VDDR 连接在一起、而且这些器件需要连接到1V8。   将 DCDC_SW 接地或使其处于未连接状态的详细信息相互矛盾。

 

另外、我们(一次在某个地方)发现需要更改寄存器-我在任何地方都找不到该引用。

 

非常感谢任何建议!   

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您澄清一下:

    • 您是否想了解如何使用外部稳压器模式(措辞 不明确)?
    • 这方面的细节在哪些资源?

    中详细说明了不同的电源配置  第11款 共  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项): https://www.ti.com/lit/swra640

    此致、

    扎克