This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:构建中的 CCS 环境变量扩展

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1357840/cc1352r-ccs-environment-variable-expansion-in-build

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:CCStudio

您好!

我正在尝试在 CC2版本12.6.0中为 Windows 运行预编译脚本;但是、CCS 和 make 未扩展包含脚本路径的环境变量。  显示 make 正在删除"\"字符。  我可以在本地 CCS 终端中手动执行脚本。  这是用于编译的 CCS 控制台输出。

如有任何帮助,将不胜感激。

谢谢。

杰夫

**** Build of configuration Debug for project segra_cc1352_r1 ****

"C:\\ti\\ccs1260\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 4 all -O 
 
"C:\Users\jgrasty\git\segra\c\ti\segra_cc1352_r1\gitrev.sh"
makefile:180: recipe for target 'pre-build' failed
\bin\bash: C:Usersjgrastygitsegractisegra_cc1352_r1gitrev.sh: No such file or directory
gmake[1]: [pre-build] Error 127 (ignored)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好。在指定脚本路径时、您能否确保使用正斜杠?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    我用正斜杠对进入脚本的正向路径进行硬编码、取代了使用 PROJECT_LOC 变量、仍然有同样的问题。

    谢谢。

    杰夫

    **** Build of configuration Debug for project segra_cc1352_r1 ****
    
    "C:\\ti\\ccs1260\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 4 all -O 
     
    C:/Users/jgrasty/git/segra/c/ti/segra_cc1352_r1/gitrev.sh
    makefile:180: recipe for target 'pre-build' failed
    \bin\bash: C:Usersjgrastygitsegractisegra_cc1352_r1gitrev.sh: No such file or directory
    gmake[1]: [pre-build] Error 127 (ignored)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享您的项目? 还是根项目文件夹目录中至少有三个.*project 元数据文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我看到:

    "="">C:/Users/jgrasty/git/segra/c/ti/segra_cc1352_r1/gitrev.sh ;">

    您能否提供项目属性"Steps"选项卡中编译后处理步骤的外观的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    这是屏幕快照。

    谢谢。

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某种原因、我在将元数据文件导入到 CCS 时遇到问题。 是否可以压缩项目文件夹并将其发送给我? 如果您不想公开共享、可以通过 E2E 私人消息发送