This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:基于 CC1310的定制产品获得 FCC 认证

Guru**** 2605865 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1354307/cc1310-fcc-certification-for-cc1310-based-custom-product

器件型号:CC1310

您好!

我负责认证围绕 CC1310平台构建的产品。 到目前为止、我已访问 CC1310软件开发套件(SDK)以及 TI 提供的用于实现 FCC 合规性的示例项目。

但是、我想查找有助于射频参数配置的任何可用应用代码或 Python 脚本。 这些工具将大大有助于认证过程。 请问是否有这样的应用程序或脚本?

谢谢!

帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、

    您的器件需要执行哪些测试操作取决于您要认证的确切 FCC 部件。 我建议您联系计划使用的测试机构、并询问 他们 测试您的器件所需的物品。

    您可能能够使用 SmartRF Studio、它允许传输数据包、将器件设置为连续 Tx/SmartRF Rx 模式以及以不同输出功率和频率接收数据包。 但这同样取决于测试要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CC1310的 FCC 认证、我需要以不同的频率和功率级别发送/接收数据、这就是我计划使这些参数可配置的原因。

    所以、我想寻找能够简化射频参数配置的任何可用应用代码或 Python 脚本。 这些工具将大大有助于认证过程。 请问是否有这样的应用程序或脚本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、

    执行此操作的一种方法是 SmartRF Studio 7的无线电测试库,它可从 SmartRF Studio 7的主窗口安装Tools -> SmartRF Test Environment -> SimpleLink Wireless MCUs()。

    安装后、 /doc 安装文件夹的文件夹中会包含文档和应用示例。 您需要根据包含的示例编写脚本。

    否则、正如 Diego 提到的、您可以仅使用 SmartRF Studio 7自行配置射频参数、如果您的测试机构允许此选项、此功能会更快且更易于使用。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Zack

    您能解释一下如何将 SmartRF Studio 与基于 CC1310的定制电路板配合使用来配置射频参数吗?

    谢谢。

    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    您能解释一下如何将 SmartRF Studio 与基于 CC1310的定制电路板配合使用来配置射频参数吗?

    对于相同的内容、我应该将 SDK 中的哪个示例固件刷写到 CC1310中?

    谢谢。

    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    您能解释一下如何将 SmartRF Studio 与基于 CC1310的定制电路板配合使用来配置射频参数吗?

    对于相同的内容、我应该将 SDK 中的哪个示例固件刷写到 CC1310中?

    另一个问题-我可以使用 CC1310 LaunchPad EVK 通过 SmartRF Studio 配置射频参数运行时。

    谢谢。

    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、

    请参阅以下 SimpleLink Academy 培训材料: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANjYaqmu1Xmhxgo-B.BBaA__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13X0SDK__1FaRUBA__LATEST&placeholder=true

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享这个材料链接。

    仍然有个问题:我可以使用 CC1310 Launchpad EVK 通过 SmartRF Studio 配置射频参数运行时、以及 我应该将 SDK 中的哪个示例固件刷写到 CC1310中?

    我的主要目的是仅使用现成的资源、因此我计划使用 CC1310 EVK 和 SmartRF Studio、并将用定制电路板替换 CC1310。

    谢谢。

    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您仍然可以将 SmartRF Studio 与定制板一起用于射频性能评估和测试-这是推荐的工作流程、它可以简化测试机构的认证流程、因为使用这种方法配置 CC1310要快得多。

    上面的链接介绍了如何首先在 SmartRF Studio 中找到设置、然后根据需要将其导出以与 CCS (即 SDK)配合使用。 仍然建议尽可能使用 SmartRF Studio 进行射频认证。

    您还可以参阅 CC13x0 PropRF 用户指南: dev.ti.com/.../examples-cc13x0.html

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 zeck ,但我正 面临 困难的时间,以理解一切。

    请您看看以下问题、以便为我简化所有工作!!

    1) 1)我是否可以将 CC1310 Launchpad 与 SmartRF Studio 一起使用以配置射频参数运行时? 如果是、我需要将任何固件从 SDK 刷写到 CC1310中。

    https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC1310

    2) 2)将板载 CC1310替换为我的定制板、我必须连接哪些导线(在 EVK 和 CC1310定制板之间)。

    因为我在 CC1310 Launchpad 原理图中看到2个芯片- CC1310F128RGZ 和 MSP432E401YTPDT、我无法了解这2个器件是如何进行通信的。

    谢谢。

    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.

    LAUNCHXL-CC1310包含一个板载 XDS110调试器、可用于配置 CC1310。 您还可以断开 LaunchPad 上的接头并通过 JTAG 将 XDS110调试器与您的自定义板一起使用。

    如果使用带有 XDS110的 LaunchPad、LAUNCHXL-CC1310无需刷写任何固件即可使用 SmartRF Studio -这正是使用 SmartRF Studio 评估射频性能的优势之一。 当将 XDS110调试器与您的定制电路板一起使用时、这同样适用。

    使用软件示例时、需要刷写 CC1310、可以在以下位置找到该示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEl2hw-Z2m7SIszbRie9mw__com.ti.SIMPLELINK_CC13X0_SDK__eCfARaV__LATEST&placeholder=true

    2.

    可以使用 JTAG 与定制电路板上的 CC1310进行通信、但还需要使用 XDS110调试器(或其他合适的调试器)来刷写器件或使用 SmartRF Studio。 请参阅  第5部分 共  SWCU117  (CC13x0、CC26x0 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册): https://www.ti.com/lit/swcu117 、了解有关这方面的更多信息。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细信息。

    此链接提供了许多示例代码、我应该使用哪个示例代码?

    谢谢。

    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您要做什么-我建议浏览自述文件。

    rfPacketRX 和 rfPacketTX 示例通常是不错的起点。 您可能需要修改它们以满足您的要求-它们旨在用作您想要实现的目标的基础(并应进行相应修改)。

    此致、

    扎克