This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2651R3SIPA:是否可以在 Sniffer 工具数据包监听器2上使用?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1361000/lp-cc2651r3sipa-can-i-use-it-w-sniffer-tool-packet-sniffer-2

器件型号:LP-CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件:CC2651R3SIPA

大家好!  

我有这个 LP , 我可以使用 Sniffer 工具吗?  我在实际 列表中看不到  

谢谢!  

Br
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colombo、

    SmartRF Tools\SmartRF Packet Sniffer 2\Sniffer_FW 资源中未列出 CC2651R3SIPA LaunchPad。  与默认支持的 LaunchPad 相比、迁移和重新构建该特定 LaunchPad 的源项目更具挑战性。

    此致、
    瑞安