This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:CC1201是否支持402 -405MHz,即所谓的'&&39;MICs'&&39;RF 频段?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1355038/cc1201-does-cc1201-supports-402-405mhz-so-called-mics-rf-bands

器件型号:CC1201
主题中讨论的其他器件: CC1310

CC1201是否支持402 -405MHz、即所谓的"MICs"射频频带?

如果不是,你能给我一些建议和一些低于1G 的 RF 收发器没有 MCU ,这些收发器有 eWOR 喜欢 CC1201,并可以在402 -405MHz 麦克风频带工作.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1201不支持该频带。

    CC1310支持该频段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、RGW、CC1310是否具有与 CC1201类似的 eWOR 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请访问: dev.ti.com/.../node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经购买了两个 Launchpad CC1310 Eva 板, 并且我已经安装了针对 CC1310的 SDK、我想评估无线通信功能(在402 -405MHz 频带中)和 CC1310的 eWOR 功能、你能告诉我 SDK 中的哪个示例可用于评估上述 CC1310评估板的功能吗? 以及应更改哪些参数才能使该板在402 -405MHz 频带中工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会从专有示例开始: dev.ti.com/.../node