This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:尝试复制 SX1239 Semtech 接收器配置

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1362622/cc1101-trying-to-copy-sx1239-semtech-receiver-configuration

器件型号:CC1101

您好!

我正在某个项目中使用 Flipper Zero 器件、该器件中有一个 CC1101。

在我的项目中、我尝试将 CC1101配置 为与 Semtech SX1239相同的配置、以使其便于移植。  变送器是使用 PIC12LF1840T39A 微芯片的传感器。

该项目中的 SX1239接收器配置为数据包模式、OOK 调制、启用曼彻斯特和启用 CRC (但它与 CC1101上的 CRC 不同、因此我们应该禁用它并在之后进行计算)、433.92 MHz 频率、可变长度的数据包、但最大为60字节、2字节的同步字 (0xFF 和0x55)。

我最近的测试 是 :

Custom_preset_name: Config_test
Custom_preset_module: CC1101
Custom_preset_data: 02 0D 03 17 04 66 05 66 06 3D 07 00 08 01 0B 1F 0D 10 0E B0 0F 71 10 20 11 22 12 3A 13 00 14 F8 17 3F 18 18 19 18 1B 07 1C 08 1D 91 20 FB 21 B6 22 01 2C 81 2D 35 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00

Custom_preset_data 格式为:

XX YY XX YY ... 00 ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ、其中:XX-寄存器、YY -寄存器数据、00 00 -结束加载寄存器、ZZ - 8字节 Pa 表寄存器
感谢您的帮助、
厘米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CM:

    请您澄清您提出的问题?

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以、我问我如何配置 CC1101以在 数据包模式、OOK 调制、启用曼彻斯特、启用 CRC (但它与 CC1101上的 CRC 不同、因此我们应该禁用它并在之后计算)、433.92 MHz 频率、 长度可变的数据包、但最大为60字节、同步字为2字节(0xFF 和0x55)。

    希望它能帮助你