This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:芯片2.X 与2.1之间有何区别?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1359169/cc1312r-what-is-the-difference-between-chip-2-x-and-2-1

器件型号:CC1312R

您好,

请帮助确认 CC1312R1F3RGZR 芯片2.X 和2.1版本之间的差异。

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题的背景是什么? 您是否有一些 PG 2.X 器件?

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    客户反馈问题如下:

    1.终端用户使用中出现的问题:有时外部主 CPU 还在工作,但内部收发器停止工作。 将 PCB 连接到 XDS110时、显示的是芯片版本2.X、而上一批 PCB 提到的是芯片版本 E (2.1)版本。

    2.在线产品芯片版本也是2.X

          

    这部分有任何版本吗? 也可以使用它。 相同的器件型号、对吧?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片修订版 E (2.1)是已发布的内容-据我所知、没有其他可用版本。

    客户能否提供设备本身的照片?

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DC:2317+芯片版本 F (2.X)    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片版本 F (2.X) 而非 修订版本 E (2.1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片版本 F (应为3.0)在功能上等效、并具有相同的数据表规格。

    引入芯片修订版 F 是为了支持向其他晶圆制造厂发布芯片、因此从客户的角度来看、没有区别。

    此信息可见于产品变更通知(PCN): https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20230829006_20230830170814424.pdf 

    此致、

    扎克