This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何在 TI15.4监听器日志中识别配置请求/响应和跟踪请求/响应?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1363108/cc1352p-how-can-i-identify-the-config-request-response-and-tracking-request-response-in-ti15-4-sniffer-log

器件型号:CC1352P

在 TI15.4嗅探器日志中、"Data"项包含整个数据负载、但在 cmdId 和 loadland IE 等未来项目中未解密。是否有有关如何识别数据 cmdId 的指南? 例如、我想标识以下数据:

  • 配置请求
  • 配置响应
  • 跟踪请求
  • 跟踪响应

如何从数据有效载荷中进行读取来指示这些数据包?

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 沭阳

    今天(20/5)在挪威和上周五(17/5)有一个银行假期、因此请预计明天或周三提供答案。

    感谢您的耐心等待。