This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:收集器/传感器复位后的软件流程图

Guru**** 2474950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1363098/cc1352p-software-flow-chart-after-collector-sensor-reset

器件型号:CC1352P

我的客户在 CC1352上运行 TI15.4、遇到了传感器有时在复位后无法重新加入的问题。 要对此进行调试、他们需要了解收集器复位或传感器复位后的软件流程图。 在 TI15.4堆栈用户指南中、只有传感器成为孤立节点后的流程图、但未介绍以下情况:

1.收集器重置、传感器在成为孤立传感器之前重新连接。

2.传感器复位,收集器保持在线。

您能否详细说明这两种情况下集电极/传感器的反应? 模式为非信标模式。 谢谢。

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳

    今天(20/5)在挪威和上周五(17/5)有一个银行假期、因此请预计明天或周三提供答案。

    感谢您的耐心等待。