This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:使用 TI XDS110对 BeaglePlay 进行编程时遇到大问题

Guru**** 2475815 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, UNIFLASH, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1360331/cc1352p7-big-problem-programming-beagleplay-with-ti-xds110

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:Wi-SUNUNIFLASHCC1352P

尊敬的 TI 工程师:

我有一个 BeaglePlay 板、该板计划成为我的 TI Wi-SUN 仪器的核心边界路由器。

https://www.beagleboard.org/boards/beagleplay

您的同事指导了我如何使用 XDS110对其板载 CC1352P7进行编程。
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1343680/how-to-program-and-debug-beagleplay/5123297

但在我购买非传感 TageConnect 电缆及其固定器后、事实证明这根非传感电缆与我的 TI XDS110编程器/调试器不兼容!  请查看附件。

请帮助我连接2个不兼容的插槽。  如何匹配2个插座`孔?  我唯一的工具是试验电路板和试验电路板飞线!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    您可以遵循此处概述的方法: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/887212/faq-launchxl-cc1352p-debugger-firmware-upgrade-failure/3281522#3281522

    它还使用试验电路板飞线。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

    这是 TagConnect 2050与 XDS110 (黄框)之间的正确映射吗?

    但是、当我使用 CCS 或 UniFlash 对 BeaglePlay 板载 CC1352P7进行编程时、两者都抱怨 CC1352P7无法复位。

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行验证时的 CCS 日志:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    根据图表、我在 IDC 连接器上使用的引脚排列如下:

    1:3V3 3:GND 5:空7:空9:空

    2:TMS 4:TCK 6:TDO   8:TDI    10:TDO

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

    复位引脚在哪里?!?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    抱歉、RST 引脚实际上在引脚10上、如下所示:

    1:3V3 3:GND 5:空7:空9:空

    2:TMS 4:TCK 6:TDO   8:TDI    10:RST

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的引脚映射。  我现在可以对 CC1352P 进行编程。  谢谢。

    还有2个问题:

    1. 解决了。  我也在常规 CC1352 Launchpad 上找到它。

    2. 在演示 Wi-SUN 网络监控器仪表板上、我们如何自定义白线框中所示的浏览器选项卡标题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    要更改标题、必须修改 index.html 的第18行。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、工作正常。  谢谢。