This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:发送后遇到"RF_EventInternalError"

Guru**** 1546410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1357323/cc1352p-encounter-to-rf_eventinternalerror-after-transmit

器件型号:CC1352P

大家好!

有时、传输后会出现"RF_EventInternalError"事件掩码。 您对这个错误有任何理想或建议吗? 如何解决? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimi:

    您是否有关于该应用的更多详细信息? 您是否在使用 CMD_PROP_TX 和数据队列?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我指"climax_simplelink_AUDIO_PLUGIN_3_30_00_06 - AUDIO TX 和 AUDIO Rx "并将其移植到 climax_simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13。

    我使用"rf_scheduleCmd (rfHandle、(RF_Op*)&RF_cmdPropTx、&schParams、txDoneCB、0);"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimi:

    几个问题:

    _您是否使用 RF_PARAMS_init 初始化了射频参数?

    _问题是随机发生的,还是在某个命令之后发生的?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    抱歉输入错误信息。 实际上、我收到的是"RF_EventCmdCancelled"事件、而不是"RF_EventCmdCancelled"。 此问题随机发生。