This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:AoA、网状网络

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1363855/cc1354p10-aoa-mesh

器件型号:CC1354P10
主题中讨论的其他器件:CC1354R10

您好!

我注意到关于 AoA 支持的问题已从 "我们提供 AoA/RTLS 示例"修改为"我们不提供 AoA/RTLS 示例"。  奇怪的是、我没有收到有关编辑/更新的电子邮件。  1354何时支持 AoA 是否有时间表?

此外、是否会支持 BLE 网状网络?

仅供参考、我们拥有1352开发板、但在从 BLE 切换到 Sub1G 时遇到问题、唯一解决的方法是复位该板(从 Sub1G 切换到 BLE 时没有问题)。  如果您意识到该错误以及该错误是否已得到解决、请告知您。

非常感谢!

此致、

乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joel、

    所有 CC13xx/CC26xx 器件都支持蓝牙网状网络。  

    有关蓝牙网状网络的更多信息、请访问 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AORV2P9xKyaQCr.Dunw8Rg__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST

    SW 团队将在明天回复有关从 BLE 到 Sub1G 的问题。 今天在挪威的银行假期。  

    此致、

      理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joel、

    感谢您与我们联系。

    关于 AoA 对 CC1354的支持、引述我的同事的话:"CC1354R10无线电能够支持 AoA (TX 和 RX)、但所需的无线电补丁尚未完全实施、且未被视为高优先级项目。"

    在 CC1354的 BLE-Mesh 支持中、CC1354不支持该技术。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joel、

    您说在从 BLE 切换到低于1GHz 时遇到问题、您能详细介绍一下吗?

    您是否正在使用 DMM?

    您正在使用哪个 SimpleLink SDK?

    有哪些症状?

    谢谢、

    M·H