This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:与 NWP 兼容的 Wi-SUN 1.1

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1364578/cc1352p7-wi-sun-1-1-compatibility-with-nwp

器件型号:CC1352P7

您好!

我进行了一些搜索、发现 这个关于 Wi-SUN 1.1的主题 、我知道它仍在开发中... 但是、是否已经可以知道此版本是否同时支持 NWP 和全镶边模式?

我对 LFN 应用感兴趣、但 v1.1版本仍可在 NWP 模式下工作非常重要。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eduardo、该计划基于当前的 WiSUN FAN 1.0堆栈进行构建、并将其扩展到支持 WiSUN FAN 1.1。 这意味着我们也会保留 NWP 模式选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Erling!