This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:LP-XDS110控制 POC 板(包括 CC1354P10)问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1355568/cc1354p10-lp-xds110-control-poc-board-include-cc1354p10-issue

器件型号:CC1354P10
主题中讨论的其他器件:LP-XDS110

我在使用"智能射频 Studio 7"和 LP-XDS110来控制我们自己的 POC 板(CC1354P10)进行射频测试时遇到一些问题。

问题说明:

  • 只有在首次打开软件以进行配置和发送时、POC 才会从相应的信号中发出、当我停止并想要再次发送时、此时电路板不受控制、不能从任何信号中发出(有时也可以再次发送)。 但奇怪的是、输出日志仍然返回活动的正常状态、并且没有报告任何错误。 在这种情况下、您必须退出软件并重新启动。 通常使用 LP-EM-CC1354P10-1开发板。 我曾尝试使用20引脚连接器中的接口来连接 POC 板、但这种情况仍然发生。
  • 功率不受控制、无论我使用12.5dBm 还是更低的功率、输出只有大约7dBm。 EVK 也存在此问题。  理论上、EVK 和 EVK 的区别在于、我们添加了一组 IO 端口配置来选择自己的开关通道、但配置完成后仍然存在问题。

                    XDS110 3V3        POC 电池

                                  接地            接地

                                 伊利诺伊群岛            J_tDIO

                                  ITCK           J_TCLK

                           IRSETn             复位

注意:我 使用 SWD 模式、只有 TMS 和 TCK 两个 IO 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    从屏幕截图中可以看出、该器件似乎已被调试探针(xds110)识别、因此应该没问题。 SmartRF Studio 将尝试配置 IO 引脚以选择正确的天线路径。 尚不清楚 POC 板是否使用相同的射频开关。 可以在打开自定义目标配置时看到配置的 IO 引脚。 选择"Customize..." "Target Configuration"面板右侧的"Target Configurations"按钮。 对于射频设计"LP_EM_CC1354P10_1"、如下面的屏幕截图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过 LP-EM-CC1354P10-1使用不同的开关。 我已正确配置交换机的 IO。 20dBm 输出使用 RF1。 未启用 PA 时、请使用 RF2。

     DIO18和 DIO19控制开关 VC1和 VC2。

    问题描述:

    • 请参阅上面的第一个说明。 只能使用第一个开放工具和 TX (只能在高功率模式下启用 PA)
    • 不控制低功率模式输出
    • 如果我不启用 PA、 Smart RF Studio 没有更多的低功耗级别选择。 但是、在使用 EVK 时、不选择 PA 会自动更改为较低功率的档位选择表。

    我不知道设置中有什么误差。 目标配置? ..JTAG 连接?...还是其他?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果目标配置正确、我假设您已经在 DIO18/19上测量了信号电平、看看它实际上是否符合预期?
    根据我的理解、它在启动 Cont 时起作用。 还是第一次? 开始继续时。 发送第二次停止工作? 在这种情况下、我希望您第二次测量不同的信号电平?

    另一个问题与射频设计有关。 它是否与 TI Launchpad 上使用的完全相同? 一个重要的方面是48 MHz xtal 周围的电容器(原理图中的 C52和 C53)。 SmartRF Studio 使用的电容器阵列调优依赖于此。

    从上面的屏幕截图中可以看到"Enable high output power pa"的复选框已被取消选中。 可能是因为您在使用定制的目标板。 尝试在开始"继续"之前检查此问题。 发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果目标配置正确、我假设您已经在 DIO18/19上测量了信号电平、看看它实际上是否符合预期?
    根据我的理解、它在启动 Cont 时起作用。 还是第一次? 开始继续时。 发送第二次停止工作? 在这种情况下、我希望您第二次测量不同的信号电平?

    另一个问题与射频设计有关。 它是否与 TI Launchpad 上使用的完全相同? 一个重要的方面是48 MHz xtal 周围的电容器(原理图中的 C52和 C53)。 SmartRF Studio 使用的电容器阵列调优依赖于此。

    从上面的屏幕截图中可以看到"Enable high output power pa"的复选框已被取消选中。 可能是因为您在使用定制的目标板。 尝试在开始"继续"之前检查此问题。 发送

    [/报价]
    • 可以。 我再次确认我的 DIO18/19。  当我第二次发送时控制正确。
    • 我的 POC 48MHz 晶体 负载电容为8.2pF。
    • 已检查"启用高输出功率 PA"、仍会出现第二种无法控制的情况。

    我不知道我的链接方法是否有问题。 CC1354P10是否正确控制第一个输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    定制目标文件可能有问题。 您可以共享该文件吗?

    另一种选择是尝试更新安装程序附带的原始文件。 您将在此子文件夹下的安装文件夹下找到该文件:..\config\xml\cc1354p10\targets。
    尝试更新文件 target_lp_cc1354p10_1_highpa.xml。 唯一的更改应该是"IoSettings"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这些是我的使用目标配置。

    e2e.ti.com/.../target_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC1354P10_5F00_1_2D00_Switch-ctl.xmle2e.ti.com/.../pasettings_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC1354P10_5F00_1_2D00_Switch-ctl.xml

    图片是  target_lp_cc1354p10_1_highPA.xml file config。 它最后有'IoSetting'。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIO18/19是开关 VC1/VC2控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在创建自定义目标板时、SmartRF Studio 中似乎存在错误。 启用 "高 PA"时、目标名称存在一些依赖关系。  要暂时解决此问题、您必须更新 SmartRF Studio 附带的原始文件中的 IO 设置。 请参阅上一答复、了解文件的位置和位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已找到此文件。 我应该修改哪个文件(target_lp_cc1354p10_1_highpa.xml)?  我应该如何修改它?

    我的配置将另存为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉这么晚才回复。 是的、您应该修改  target_lp_cc1354p10_1_highPA.xml 文件。 只应按照创建自定义目标文件时所做的那样修改"IoSettings"。 要查看 xml 文件中的实际更改、您将在 Documents\Texas Instruments\SmartRF Studio v7\config\xml\cc13xx_cc26xx\target_下找到您创建的自定义目标文件 .xml