This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:can't compile CC1312PSIP TI 示例

Guru**** 2533720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1364023/cc1312psip-can-t-compile-cc1312psip-ti-examples

器件型号:CC1312PSIP

尊敬的支持团队:

我使用的是 CC1312PSIP 控制器。

TI RTOS: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23

我想使用以下示例:

C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23\examples\rtos\LP_EM_CC1312PSIP\drivers\gpiointerrupt\tirtos7\IAR\gpiointerrupt_LP_EM_CC1312PSIP_tirtos7_IAR.template.eww

我打开了工作区、然后将其保存到我的本地文件夹中。
收到此消息:
"项目文件 gpiointerrupt...psip.ewp 是旧格式。 是否要转换它以便与此版本配合使用?"   ->是
"这样将从模板打开工作区并将其保存到新文件夹中"  ->确定
另存为...->保存
"保存项目"gpiointerrupt_LP_EM_CC1312PSIP_tirtos7_IAR?"  -> 是

保存并打开工作区后、将弹出一个错误窗口:"生成源浏览信息时发生致命错误..."

我将输出浏览文件替换为: $_TEMP_$\$PROJ_FNAME$\Debug\BrowseInfo

"无法生成浏览索引文件"
"无法找到 PBW 文件"
项目无法编译。


我使用的是 IAR 版本9.32.1.55115
共享组件版本:9.1.5.10207

请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    使用 IAR 版本9.30.1、并从 SDK 文件夹中导入最新的参数变量、便开箱即用:

    ...

    您可以再试一次、还是通过干净的 IAR 安装?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我的同事尝试用8.5打开、而不是最新打开、这解决了问题。
    感谢您的回复