This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:定制板上的 CC1312PSIP 芯片新项目设置错误解决方案

Guru**** 2605985 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1365786/cc1312r-cc1312psip-chip-on-custom-board-new-project-setup-error-resolution

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我将以 CC1312的收集器/传感器示例为基础的新代码。  这些工程有一个 collector/sensor.opts 文件、该文件似乎会覆盖配置中的预定义符号。  我想为调试配置定义-DDEBUG、而不是为版本配置定义。  如何实现这一点?

谢谢!

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以这样做:

    1:在项目属性中、创建从 Release One 复制设置的 New 配置。

    2:使用新配置生成一次、以便在调试文件夹中生成 SysConfig 文件。

    3:创建并选择配置后、编辑新 sensor.opts 的路径、在"命令文件"中附加了-dDEBUG:

    请告诉我它是否起作用!

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

    非常感谢您的意见。  这很棒!

    祝您周末愉快!

    凯文