This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:FCC 第15.247部分法规测试

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, CC1352P, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1366829/cc1354p10-fcc-part-15-247-regulatory-testing

器件型号:CC1354P10
主题中讨论的其他器件:CC1352PCC1352P7

工具与软件:

大家好、

我们目前正在对基于 CC1354P10的模块进行监管测试、请您的支持来解决以下问题。

1.最新的 SmartRF Studio 7 2.30.0让 某些低于1G 频带的 PHY 的 PA 被禁用了、可以知道原因吗? 我们在 CC1352P 和 CC1352P7器件中没有看到这种情况。

2.如何让设备进入 FCC 第15.247部分监管测试的跳频模式? 我们需要启用跳频模式、因为 DTS 仅适用于占用带宽大于500kHz、 即数据速率为500bps 的 PHY。

此致、

埃文