This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:热复位、100%完成复位?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1367377/cc1312r-warm-reset-a-100-complete-reset

器件型号:CC1312R

工具与软件:

您好!

我们看到现场的器件用复位代码07复位。 (热复位)

它复位的原因现在不在示波器范围内。

但我们可以看到、器件在此类复位后未加入网络。  

另一方面、如果我们进行适当的电源复位、节点将能够快速加入。

我的问题是:

 热复位是否能够保证

- CM4

-射频内核

-内存  

-外围设备

或者是否存在复位不是100%的风险(作为电源复位)

此外、是否将系统复位(在代码中调用)提供100%复位(作为电源复位)
热复位不是100%、那么在启动时、如果原始原因是热复位、我们可以调用 sys-reset。 (作为解决方法)

-不再有线缆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Ørjan

    不能确定在调用系统复位时是否会看到不同、因为热复位将转换为系统复位。 (如果进行系统重置并检查重置原因,则会看到热重置原因。)

    您可以看到 TRM 第 7.7.1.3节"热复位"已转换为"系统复位"关于这一点。

    您是否有关于该热复位产生的器件状态的更多信息? 是不是啊? 是否成功引导?

    谢谢、

    M·H