This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:电源部分启用时无线电锁定

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1363300/lp-em-cc1354p10-radio-locks-up-when-power-section-is-enabled

器件型号:LP-EM-CC1354P10

尊敬的支持部门:

我使用的是我的 CC1354P10-1 LP、并与采用 SDK v6.41的 TI-RTOS 一起运行、我有多个线程正在运行、其中1个线程正在进行处理并将数据传递给另一个执行额外处理的线程、然后向另一个传输无线电数据包的线程发送消息。  在线程之间使用信号量进行正确握手、以便按照预期正确处理和传输所有数据包。  然而、在某些时候(5到30秒、并且随机出现)、处理器锁定、并且当被调试器停止时、程序计数器一直位于这里(用黄色突出显示):

//*****
//
//将对讲机操作发送到门铃并等待确认
//
//*****

uint32_t RFCD 电容器 Sendto (uint32_t Pop)
{

   //等到门铃可用

   同时 (HWREG (RFC_DBELL_BASE + RFC_DBELL_O_CMDR)!= 0);

   RFCAckIntClear ();  

   //通过门铃将命令提交给 CM0

   HWREG (RFC_DBELL_BASE + RFC_DBELL_O_CMDR)=弹出;

   //等待 CM0开始解析命令

   同时 (! HWREG (RFC_DBELL_BASE + RFC_DBELL_O_RFACKIFG);

   RFCAckIntClear ();

   //返回状态寄存器的内容

   返回 (HWREG (RFC_DBELL_BASE + RFC_DBELL_O_CMDSTA));

我已经尝试了很多不同的方法来帮助隔离问题、从增加延迟来打印语句、到更改线程优先级、都无法正常工作。  然而从黑暗中的刺伤,我发现,如果我取消选中.syscfg 文件的电源部分的"启用策略"框,如果修复了问题-一切都继续运行,没有更多锁定。  

下面是几个问题:

1.)  您知道这里发生了什么、为什么会发生这种情况、以及为什么取消选中此复选框可以解决此问题?

2.)  选中此复选框的好处是什么?禁用它的不利之处是什么?

请告知。

谢谢。
时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    今天挪威有一个银行假日、因此请在明天或周三期待解答。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何相关更新?  请告知。

    谢谢。
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    取消选中"启用策略"的一个问题是、我认为当启用无线电驱动程序时、会阻止设备进入待机模式。

    我们是否有有关该问题的其他数据点?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur:

    不确定额外数据点的含义。  您是否需要我进行任何测试以进一步找出此问题。  我是否需要在启用无线电驱动程序的情况下进入待机模式?

    谢谢。
    时间