This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R1上的 Wi-SUN OAD

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1368587/cc1312r-wi-sun-oad-on-cc1312r1

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:Wi-SUN

工具与软件:

您好、TI 团队

我找不到适用于 cc1312R1的 wi-sun OAD 示例或 mcuboot 应用程序。 我想对 cc1312R1路由器节点实施 OAD。 什么是可行的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritesh、您好!

    我们在 CoAP 示例的基础上实现了 OAD 示例。 CC1312器件没有足够的存储器用于此示例(更不用说添加的 OAD 要求)。 这就是我们没有针对 CC1312R1的 OAD 示例的原因。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了可针对 CC1312R1上的 OAD 探索的 CoAP 方法外、还有其他方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritesh、您好!

    这是我们的唯一一个示例。

    OAD 只是一个数据包传输、因此您可以开发自己的实现。

    谢谢、

    M·H