This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:cc1352P7

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1363903/lp-cc1352p7-cc1352p7

器件型号:LP-CC1352P7

我已经使用两个 CC1352P7-1 Launchpad 制作了一个协处理器示例设计、其中一个作为协处理器连接到 BBB、另一个是传感器、然后我将默认的传感器项目加载到其中、与默认的协处理器项目相同。 在 BBB 中运行收集器应用程序并在浏览器中打开 Node.js UI 界面后、我单击开放网络、我的传感器设备显示没有数据、但稍后它将灰显并停用。 我不知道这个问题的主要原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Soroush,

    发生这种情况时、您能否检查传感器的状态?

    它还活着吗? 它是否向收集器发送任何数据包?

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它加入了网络并将传感器数据发送到协调器。 我还检查了它的 cnf 回调、它是  从协调器(协处理器)启动的。 实际上、我测试了传感器/收集器示例并且它们工作正常、但是具有一个协处理器示例和同一个传感器示例没有成功的机会!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Soroush,

    您是否可以将闪存擦除传感器器件、然后对其重新编程?

    如果您使用不同的收集器器件对其进行了测试、则传感器可能会存储该收集器信息、不想连接到不同的器件。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我 以前检查过这个、我通过按下 BT2 + RESET 引脚完成了它、但没有成功、也没有相同的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Soroush,

    发生这种情况时、您能否布置传感器的输出?

    谢谢、

    M·H