This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:如何计算 RSSI

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1370347/cc110l-how-rssi-is-calculated

器件型号:CC110L

工具与软件:

我有两个与 CC110L 集成的器件。我的其中一个器件(器件1)配置为持续传输。 其他器件(器件)用于读取 RSSI。 两个器件都配置了相同的射频设置:(频率、通道、比特率、同步字)。 仅当器件1发送的地址是器件2的地址时、我才能够获得有效的 RSSI。

这是在信道中查找 RSSI 的正确方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您想从何处获取 RSSI 值?

    如果在接收到数据包时从 RXFIFO 中附加的状态字节获得 RSSI 值(PKTCTRL1.append_status = 1)、您需要首先接收数据包;如果您在接收器上使用地址过滤、您将只接收具有正确地址的数据包。

    如果您正在从 RSSI 寄存器读取 RSSI、则可以从 RSSI 状态寄存器连续读取 RSSI 值(在 RX 中时)、直到解调器检测到同步字(当同步字检测启用时)。 此时、RSSI 读数值被冻结、直到下一次芯片进入 RX 状态。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果同步字不同,是否会获得通道的有效 RSSI 读数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RSSI 不关心同步字。 不确定您到底想要在这里实现什么。

    如果您只想进入 RX 读取 RSSI (而不接收数据包)、则可以 改用异步串行模式、选通 SRX、然后连续读取 RSSI 寄存器。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢