This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:闪存 API 和示例代码

Guru**** 2601855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1369621/cc1354p10-flash-api-and-example-code

器件型号:CC1354P10

工具与软件:

您好,

我想知道您是否有闪存 API 来在 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23中读取/写入物理地址。

最好有用于内部闪存操作的示例代码。 我只能找到 NVS 示例。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果有用于升级固件的 OTA 示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为何您无法使用 NVS 驱动程序?

    SDK 中有一些示例说明如何使用驱动程序写入内部闪存:

    nvsinternal (TI.com)

    请在 OTA 中查看以下内容:

    无线下载(TI.com)

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们要将固件映像写入内部存储器中的特定地址、NVS 似乎不合适。

    我们是否应该在 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk\source\ti\devices\cc13x4_cc26x4\driverlib\flash.c 中调用一些低级接口、如"FlashProgram"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议3d 使用 NVS 驱动程序。 driverlib 函数仅供我们的驱动程序使用。

    我不 明白您为什么认为使用 NVS 驱动程序是一个问题。

    您是否看过 SDK 中的 rfPADClient 和 rfOADSErver 示例?

    它使用 NVS 驱动程序(请见 FLASH_interface_internal.c 文件)用于片上(内部闪存) OAD。

    Siri