This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:全新的 XDSdfu 看不到

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1369345/launchxl-cc1352r1-brand-new-and-xdsdfu-cant-see-it

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好 TI

我的 CC1352R1 Launchpad 是几天前推出的、当时我想将我的 程序闪存到其中。

Uniflash 显示了 XDS 固件需要更新的消息、然后开始更新。

然后出现消息"IcePick_C :Error:(错误-592 @ 0x0) the firmware updateer 遇到错误、could not finish (固件更新程序遇到错误、无法完成)"。 无法在 XDS110上完成固件下载。 拔下并重新插上 XDS110、然后重试。 如果问题仍然存在、请尝试使用安装目录中的.../ccs_base/common/uscif/xds110实用程序来更新固件。 有关说明、请查看其中的 XDS110SupportReadMe.pdf 文件。 (仿真软件包9.10.0.00080)"

在打开和重新插入电源时、我注意到电源 LED 没有 light...plus 打开闪存无法看到 Launchpad (Windows 和 XDSDFU 都没有)。

然后、我在今天到达的另一个电路板上尝试了相同的过程...完全相同的最终结果!  

两个电路板不太可能出现故障、因此我怀疑问题可能发生在我关注的过程中... Uniflash 是否可能将电路板置于 DFU 状态而不是运行状态?如果是、如果 XDSDFU 程序看不到它们、如何使电路板恢复运行状态??

我使用的是 uniflash 8.2.0、CCS 为10.4...

有什么我可以尝试,如果没有,我联系谁返回董事会(记住我在新西兰)。

谢谢

[更新-对于类似位置的其他人]我设法修复了 XDS110的 problem...ground TDO、连接电源、加载了新固件!!

请参阅 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#troubleshooting

和 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

供参考...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moshe、

    很高兴听到您能够为遇到的问题找到解决方案。

    恢复电路板后、您现在是否能够在 CCS 和 UniFlash 中使用它?

    谢谢。

    瑞奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ricky

    yes...it 是非常奇怪的,它发生在第一个实例.

    我使用 launchpad TI 硬件 CAD 文件来跟踪 TDO 跟踪的路径、然后我意识到那些 JTAG 在 launchpad 底部排列的引脚是为了什么!
    在 JTAG 中使用 TDO 引脚比在实际去毛刺芯片上尝试短接引脚要容易得多。

    有趣的是、在 ccs10.4 XDS 实用程序文件夹中加载和使用调试器固件仍然没有帮助、我必须 在 XDS8.2文件夹本身的实用程序文件夹中加载并使用调试器固件。

    莫什