This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101:用于315 MHz 和434 MHz 的双天线

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1370989/cc1101-cc1101-dual-antenna-for-315-mhz-and-434-mhz

器件型号:CC1101

工具与软件:

您好!

我需要在具有相同 BOM 的同一 PCB 上支持315 MHz 和434 MHz。 不会同时需要它们。

在 POST https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/593392/cc1101-multiband-antenna-from-315-to-902mhz 中 、使用了两个天线之间的切换。

建议使用宽带平衡-非平衡变压器 B0310J50100AHF、而不是数据表中的分立式平衡-非平衡变压器。

我的星座图的首选解决方案是什么。 是否使用了数据表中用于434 MHz 的分立式平衡-非平衡变压器?

我需要约5米的距离、该器件可在汽车内部使用。

我想在以下两个天线之间切换:ANT-315-HESM 和 ANT-433-HESM

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件旨在用作接收器。 实际上、传输并不那么重要。