This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:应用问题

Guru**** 2601865 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1368527/cc2530-application-issues

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: CC2592

工具与软件:

您好!

对于 CC2530、 是否有设置校准环境的指导文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能详细说明一下吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在生产过程中是否需要校准 CC2530? 是否有在 PC 上运行的任何校准操作文档和工具? 我们需要了解标准值、例如传导功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、生产过程中有校准/修整程序、但我不确定我们是否可以分享这些文档。

    我会就此咨询产品开发团队。

    数据表中是否存在我们可以研究的任何未解决的具体问题?  是指射频 TX 传导功率? 或功耗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、生产过程中有校准/修整程序、但我不确定我们是否可以分享这些文档。

    我会就此咨询产品开发团队。

      ——好的。 请检查一下。

    是否有 用于校准的特殊固件和配置文件?  

    射频 TX 传导功率和 RX 灵敏度。 (CC2530 + CC2592) 。 来自规格