This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:对于从 SDK v7.41导入的 TI 15.4工程、在 syscfg 中设置为重复的 Tx 功率

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1371753/cc1352p-duplicate-tx-power-setting-in-syscfg-for-ti-15-4-projects-imported-from-sdk-v7-41

器件型号:CC1352P

工具与软件:

您好!

我正在新发布的 SDK v7.41中测试自定义物理层配置、并注意到 TX 电源有两个条目、请参阅以下屏幕截图:

我的质询是:哪一项优先?

谢谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我认为后者(在权力之下)优先,但我有一个文件对此,因为当权力可以设置在两个不同的地方是令人困惑的。

    Siri