This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1020:CC1020收发器的 SmartRF Studio 安装问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1371122/cc1020-smartrf-studio-installation-problems-for-cc1020-transceivers

器件型号:CC1020

工具与软件:

我正在尝试安装 SmartRF Studio v6.13.1.0来与 CC1020收发器配合使用、但不断收到"Chipcon 并行端口驱动程序错误-无法加载并行端口驱动程序!"的消息。  请告知如何更新这些驱动程序。

谢谢。

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道您使用的是什么操作系统、但我怀疑该问题与 Windows 7或更高版本上的并行驱动程序支持有关。 如果您可以使用安装了 Windows XP 的旧机器和并行端口、那么这可能是最简单的解决方案。

    您是否正在使用 CC1020进行新设计?

    如果需要、您选择此器件的原因是什么?

    以便我们获取有关您的规格的信息。 等、我们可能会推荐比 CC1020新的器件、因为在硬件和软件方面、我们将获得更多支持。

    Br

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Windows 10、因此在 Windows 7、Vista 和 XP 中使用 Windows 兼容模式运行 SmartRF Studio、但收到相同的错误消息。  此外、我最近还购买了 USB 转并行端口电缆以与 CC1020EB 板通信。  如果 SmartRF Studio v6.13.1.0没有更新的驱动程序、我是否可以使用仍然与 CC1020无线电兼容的更新的 SmartRF Studio?   

    关于我们这样做的原因、我们公司有许多使用 CC1020无线电的传统产品、但它们无法正常工作。  当对讲机设置为在通道4上接收数据时、它还在从通道16上的发射器接收数据(距通道4~600kHz)。  我们希望在您的硬件上运行无线电以确认它们仍然故障、以便我们可以从 TI 获得帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕从 CC1020页面链接到的 Studio 版本是支持 CC1020的最新版本。

    我与我们的工具团队进行了交谈、不幸的是、他们没有我刚刚给您的任何其他建议。 运行 Windows XP 的旧笔记本电脑可能与运行兼容模式不同。

    由于您要解决的问题与射频相关、我会将您的案例移交给我们的射频团队、但最好您能先向我们提供更多信息。

    您说贵公司有很多采用 CC1020的旧版产品、因此我认为他们的产品可以按预期工作。 您遇到的器件问题是之前使用过但突然在错误通道上收到的器件、还是您正在制作的一些新设计?

    有多少器件存在此问题?

    您运行的是什么硬件? 您是否遵循了我们的参考设计?

    请尽可能多地提供信息、说明什么是问题以及什么是有效问题与什么是无效问题之间有什么区别、我们将尝试帮助您对此进行调试。

    Br

    Siri

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我们公司有许多传统的发送器和接收器、它们使用 CC1020无线电以及我们硬件上运行的其他无线电。  通常、我们一次测试一个发送器和一个接收器、一切都按预期运行。  我们遇到的问题是、当多个发送器处于活动状态(例如、大约每100mS 发送一次消息)并且一个接收器处于活动状态时。  接收器不会过滤掉使用相同射频通道的发送器上的数据、而是从两个发送器获取数据。  例如、如果发送器1和接收器1设置为通道16 (433MHz + 16*50kHz = 433.8MHz)且 发送器2设置为通道4 (433.2MHz)、并且用户将发送器1链接到接收器1、然后开启发送器2、则接收器会在短时间(10秒到10分钟)后因数据损坏解除链接。  我们认为、如果接收器1正确滤除了发送器2的数据、它将保持与发送器1的链接。  我的同事 Max Chandler 最近已请求帮助解决此问题、并提供了射频频谱分析仪的图像和视频、以显示正在发生的情况。  此信息可 在此论坛中找到、标题为"CC1020:射频干扰断开器件"。  我的目标是使 CC1020开发套件正常运行、以便我们使用您的硬件修改无线电驱动程序软件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siri、

    这是保罗提到的我的问题的链接。 感谢您的射频团队了解这一点。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1369267/cc1020-rf-interference-disconnecting-devices

    -最大值