This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:UART 通信

Guru**** 2596635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1373315/cc2642r-uart-communication

器件型号:CC2642R

工具与软件:

您好!
在这种情况下我需要帮助:
我已经下载并修改了如下传感器示例:

-在 sensor.syscfg 中添加第二个 uart2 用于发送和接收来自其他不同板的数据、其中 DIO1用于 TX 引脚、DIO0用于 RX 引脚  

-添加了一个 配置它的 C 源文件  


因此、传感器示例的 DISPLAY_UART 行为不正确、第二个 UART 无法正常工作

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salma Hanzouli:

    我希望你做得好! 我们可以在此处尝试在更基本的驱动程序项目之一中添加第二个 UART、比如 uart2echo 或 uart2callback、那么在我们确认可以正确配置/使用第二个 uart2后、我们将该代码迁移到传感器项目中;如果仍然存在问题、我们可以进行进一步调试。  

    (您使用的是 PuTTY 等实用程序来直接读取 UART 输出、还是其他用途?)  

    谢谢!
    Alex F