This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:使用 UniFlash w/XDS100V2来刷写定制电路板

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1371692/cc1312psip-using-uniflash-w-xds100v2-to-flash-a-custom-board

器件型号:CC1312PSIP
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

使用 UniFlash w/XDS100V2刷写定制电路板 、并且我收到错误、无法从 XML 文件读取系统设置程序数据:uniflash_modified_temp.xxcml 解析文件。  查看文件时显示"找不到文件"。  我尝试了使用 XDS100V3、它可以正常工作。  使用 XDS100V2调试器时缺少什么内容吗?  文件的位置显示在我的主目录 AppData\Local\Temp\ti_cloud_storage\下。  为什么这是参考云存储?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    请指定正在使用的 UniFlash 的确切版本。 此外、是通过 UniFlash 创建的 CCXML 文件、还是指定在其他地方生成的自定义 CCXML 文件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 v8.5.0.4593。  我最初没有指定.ccxml 文件、然后尝试创建一个文件、并尝试使用项目目录中的文件。  这些都不会产生相同的误差。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试在中运行 fsclean,bat 文件

    \deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\common\bin

    并重试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    她没有说话,她则是吓到说不出话来。  由于文件"File not found"(找不到文件)中指示、我还需要其他什么吗?  这位于 uniflash-Uniflash.log 2024年06月10日 文件的末尾:


    "Stamp":"2024-06-10T16:49:25.408Z"、
    "优先级":"错误"、
    "设施":"守护程序"、
    "服务":"cloud-agent-server"、
    "args":[

    "RequestId":未定义、
    "错误":{
    "StatusCode":404、
    "消息":"未找到文件"
    }
    }
    ]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以重现此问题。 我为此提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11788

    谢谢

    Ki