This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:在工作过程中低频时钟输入信号经过 MUSHING 时、CC1310将如何反应

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1372762/cc1310-how-does-the-cc1310-react-if-the-low-frequency-clock-input-signal-is-mussing-during-operation

器件型号:CC1310

工具与软件:

您好、taem

在这种情况下、CC1310在 X32K_Q1 / Q2引脚上使用外部32kHz 振荡器而非晶体。 时钟信号通过 DIO 引脚路由到 CC1310中、并在 ccfg.c 文件中相应地配置了 CC1310。

但问题是、如果在操作过程中外部振荡器突然丢失、会发生什么情况?

是否有一些用于自动切换时钟源的回退机制?

谢谢!

Marinus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marinus:

    遗憾的是、由于设计的性质、没有回退机制、因为两个时钟(您打算切换到/从中切换的时钟)都必须在切换时运行。

    如果您预计时钟损失是暂时的、则可以在软件中通过检查 RTC 是否仍在递增和禁用硬件时钟丢失检测来实现您自己的时钟超时。

    否则、系统复位就是解决方法。 通过硬件时钟丢失检测、您仍将获取重置是由此类时钟丢失引起的信息。

    此致、

    Arthur