This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:RSSI 值低问题

Guru**** 2596635 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1371812/cc1352p7-low-rssi-value-issue

器件型号:CC1352P7
Thread 中讨论的其他器件:Wi-SUN

工具与软件:

你(们)好、

我正在尝试使用两个 CC1352P7 LaunchPad 设置 Wi-SUN 网络、一个用作边界路由器、另一个用作 co-ap 节点。

我做到了这一点、因为节点可以连接到边界路由器、并通过它们实现无缝通信。 我正在使用 TI SPINEL-CLI python 实用程序库来与边界路由器(https://github.com/TexasInstruments/ti-wisunfan-pyspinel)通信、并在我使用时使用 RSSI 命令之后、尽管两个 LaunchPad 彼此相邻、但我获得的 dBm 读数实际上很低。

边界路由器的 SPINEL-CLI 固件版本:

所用应用程序的 SDK 示例

以下是我在 SPINEL-CLI 上尝试的内容:

谢谢!

吉姆