This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:对于 CC1311R3RKP、用户 SysConfig 无法使用

Guru**** 2596635 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311R3, SYSCONFIG, CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1373732/cc1311r3-it-isn-t-possible-to-user-sysconfig-for-the-cc1311r3rkp

器件型号:CC1311R3
主题中讨论的其他器件: SysConfigCC1311P3

工具与软件:

看看我是否尝试配置 CC1311R3 RKP 使用 SysConfig-Tool、我只会收到一条错误消息。 使用 Web 版本和本地版本(1.20.0)


在线变体出现错误:

E 为空

TypeError: e is null:.. getSelection@dev.ti.com ... 351/ui.js:173:1056488 G@dev.ti.com.../ui.js:173:575279 @dev.ti.com/.../ui.js:173:577532 createConfigStore@dev.ti.com ..../ui.js:173:85625.


已安装型号的错误:

无法读取 null 的属性(正在读取'instanceId')

类型错误:无法读取 null 的属性(正在读取"instanceId")

位于 f.getSelection (webpack://sysconfig/SwitchSpinmux/services/tabs.SysConfig src:288:30)、位于新的 t (webpack://387/SwitchTabSelection)(src pinmux/services/configStore.SysConfig:1739:11 ts ts) Webpack src://sysconfig/LDO pinmux/services/configStore.Config:254:20)、src 位于 M.createConfigStore (webpack://sysconfig/Loadpinmux/components/LoadConfigPage.tsx src:201:23)、位于 ts (webpack://sysg/components/Loadmux/Components/LoadConfigPage.tsx:152:23)


我使用了以下设置:

软件产品: SimpleLink 低功耗 F2 SDK (7.41.00.17)
电路板: 未选择(选择板)
设备: CC1311R3RKP
部件: 默认
封装: RKP
RTOS: FreeRTOS

尽管我尝试了其他三种 RTOS 型号=>相同的结果。