This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101地址过滤在 WOR 模式下无法正常工作。

Guru**** 2596645 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1373324/cc1101-cc1101-address-filtering-is-not-working-in-wor-mode

器件型号:CC1101

工具与软件:

你好、Siri、

我们尝试在 WOR 模式下接收数据包时以 WOR 模式使用 CC1101并使用地址过滤。 因此、如果地址与接收到的数据包不匹配、CC1101会丢弃数据包、但挂起而不继续 WOR。  

您能告诉我如何避免这种情况吗、请在带有地址过滤的 WOR 模式下使用 CC1101。

注:- PKTCTRL1=0x41;   

ADDR = 0x05; (接收器)

ADDR = 0x0A; (发送器)

谢谢、此致、

Akash Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解您说对讲机"挂起"的意思?

    即使地址过滤意味着具有错误地址的数据包未放入 FIFO 中、器件也不会自动返回睡眠模式(因为您收到了同步字)

    根据数据表:

    "这意味着一旦接收到同步字、芯片就不会自动返回睡眠状态。 因此、在使用 WOR 模式时、建议始终在检测同步字时唤醒微控制器"

    您 MCU 需要通过发出 SWOR STROBE 使器件返回 WOR 模式

    Siri